This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在关联加入请求中发送自定义参数

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1454332/cc1310-custom-parameter-send-in-associate-join-request

器件型号:CC1310

工具与软件:

大家好!

我要发送具有 关联的传感器唯一 ID 加入请求。 是可能的。 请帮帮我

谢谢、此致、

Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod、

    由于节假日、将延迟回复。 在12月27日、我们的软件团队中的一些人可以回答您的问题或请求其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod、

    这适用于 T 15.4-Stack 吗?

    我认为我们不允许在关联加入请求中添加新字段、因为我们遵循 IEEE 规范。 您可能需要使用现有字段之一。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod、

    传感器 MAC 地址已在数据包中。 这是传感器的唯一标识符。  

    无法向数据包中添加比已有数据更多的其他数据。

    谢谢、

    Marie H.