This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312:定制电路板无法初始化 EasyLink

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459235/cc1312r-cc1312-custom-board-not-able-to-initialize-easylink

器件型号:CC1312R

工具与软件:

您好!

我和我的团队一直在为 CC1312设计定制电路板、我们面临一个问题、那就是当代码尝试初始化 EasyLink_init (我们使用的是 SDK 5.2)时、它会在第1038行中崩溃

EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.triggerType = 0x0;

我们制造了一批6块 PCB、其中一半可以正常工作、另一半无法正常工作。

PCB 的电压为3.6 VDC。 VDDR 为1.67VDC。 VDDS 为3.56VDC。 我们使用的48 MHz 晶振是 MPN: CS05517-48M。

顺便说一下、smartfrf 运行良好、可以顺利地发送和接收数据包。

任何可能导致初始化时代码崩溃的 ideias? (示例代码也会崩溃、我没有 CC1312 Launchpad)。

我会分享任何帮助案例的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,它是什么意思,代码是破碎的?

    如果您有一个代码库、并且它在某些硬件上工作、但在另一些硬件上不工作、那么问题似乎与硬件有关。

    为了进行测试/调试、我建议您先使用已知的良好软件(这意味着使用我们最新 SDK (7.41)的默认示例之一)、因此您可以轻点计算机上的软件。

    如果它在 LP 中工作、但不在您自己的硬件上工作、则需要弄清楚您的硬件与参考 HW (LP)有何不同。

    Siri