This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于环路滤波器参数

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1446102/cc1312r-about-loop-filter-parameter

器件型号:CC1312R

工具与软件:

我想知道关于环路滤波器寄存器设置值的两点。

有一个80kHz 环路滤波器、如下所示。

//合成:将锁定后的环路带宽设置为80 kHz (K2)
(uint32_t) 0xA47E0583
//合成:将锁定后的环路带宽设置为80 kHz (K2)
(uint32_t) 0x000005A3
//合成:将锁定后的环路带宽设置为80kHz (K3、LSB)
(uint32_t) 0xEAE00603
//合成:将锁定后的环路带宽设置为80kHz (K3、MSB)
(uint32_t) 0x00010623
//合成:设置 FREF = 8 MHz
(uint32_t) 0x000684A3

[问题]
(1)如果将此参数的最低值0x000684A3更改为0x000584A3、预计产生什么影响?

(2)是否不应单独更改前四个参数(K2至 K3、最高 MSB)?
(是否每个参数都是一组参数、所有参数都需要同时更改?)
例如、如果0x000005A3⇒0x000105A3、0x00010623⇒0x00020623并且仅更改了这两个参数、将产生什么影响?
如果更改单个参数有任何负面影响、我们想了解它们。


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问设计人员这一点、因为我们之前只披露了中提供的信息  SWRA682  (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682

    我希望星期一之前回复。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZC

    感谢您的答复。
    我们理解您希望在周一之前回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZC


    您尚未收到有关此主题的问题的答案。
    我们希望能在1月7日之前得到答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="62367" url="~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1446102/cc1312r-about-loop-filter-parameter "]

    (1)如果将此参数的最低值0x000684A3更改为0x000584A3、预计产生什么影响?

    [报价]

    该覆盖设置48 MHz 时钟的分频量以生成 FREF:

    • 0x000 6. 84A3将 FREF 设置为48MHz = 8 MHz
    • 0x000 5. 84A3设置 FREF =  48MHz = 5 = 9.6 MHz
    (2)前四个参数(K2至 K3、最高 MSB)是否不应单独更改?
    (是否每个参数都是一组参数、所有参数都需要同时更改?)
    例如、如果0x000005A3⇒0x000105A3、0x00010623⇒0x00020623并且仅更改了这两个参数、将产生什么影响?
    如果更改单个参数有任何负面影响、我们希望了解它们。

    应同时更改所有 K2和 K3参数。 如果只更改其中的一部分、可能会降低环路的稳定性(相位裕度)。 另外、参数 K2和 K3也取决于 FREF。 所以、总之、所有这些常量应该一起而不是单独改变。

    此致、

    Zack