This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在 CC1310和 TI-RTOS 中使用3个时钟实例时遇到问题-内存分配问题?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459221/cc1310-trouble-using-3-clock-instances-with-cc1310-and-ti-rtos---memory-allocation-issue

器件型号:CC1310

工具与软件:



大家好!

我目前使用的是 CC1310微控制器和 TI-RTOS。 我试图Clock在我的应用程序中使用三个实例、但遗憾的是、一旦我尝试创建第三个实例、代码就会崩溃。 我怀疑 SRAM 是否用完了、因为 Memory Allocation 选项卡显示我使用了91%的可用内存。

不过、我认为"Memory Allocation"选项卡可能只显示静态分配的存储器。 此问题是否还有其他原因?

此外、我正在寻找一种方法来确定哪些特定变量或类会消耗内存。 我尝试了分析该.map文件、但无法确定确切的内存使用量。

提前感谢您的帮助!