This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:LP-XDS110ET 控制 GPIO 引脚

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1457512/lp-xds110et-lp-xds110et-control-gpio-pins

器件型号:LP-XDS110ET

工具与软件:

我有一块 LP-XDS110ET 板。 20引脚连接器上提供了 GPIO1、2、3引脚。 我如何读取/写入它们?

我没有找到任何内容。

BR Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这取决于您连接到  LP-XDS110ET 板的 LP。

    例如、您使用的是 LP-EM-CC1354P10-6、以下 DIO 连接到 GPIO1、2和3:

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我没有板。

    我只是想控制 GPIO、但找不到任何内容。 我该怎么做? 是否有"dbgjtag"之类的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这些引脚未连接到另一个具有以下功能的电路板、则无法控制这些引脚?

    我不明白你到底想做什么?  

     LP-XDS110ET LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器(TI)微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。 LP-XDS110ET 设计为通过20引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad 开发套件。

    它不是可以独立用于任何事务的电路板。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白这一点。

    但是、如果我将此板连接到另一个 LP、如何控制此 GPIO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我不知道您打算连接到这些引脚的对象时、我无法回答如何才能这样做。

    如上所示、如果连接  LP-EM-CC1354P10-6、您可以控制 DIO45、DIO46和 DIO47、因为这些都是一旦连接的。

    有关如何控制 GPIO 的示例和文档、请参阅此器件的 SDK:

    SimpleLink CC13xx CC26xx SDK

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 Thansk. 所以我不能用"dbgjatg"控制它们?

    dbgjtag -f @xds110 -Y gpiopins、config=number、write=number、read=boolean、mask=number

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道、如果不将此电路板 与任何受支持的分离 LP 一起用于开发、我仍想知道您将此电路板用于哪些用途。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想使用 GPIO 端口单步执行我的固件。 我想知道为什么 GPIO 端口可用、但无法控制和使用。

    BR Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是什么固件? 我问过您连接到  LP-XDS110ET 的 MCU 是什么、您说没有连接到 LP-XDS110ET。

    您是否正在尝试 在 LP-XDS110ET 上为 MSP432E401YTPDT 编写代码?

    如果是这样、您需要在支持该器件的论坛中提出问题:

    (+)基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开发的自己的固件。 我要连接 CC1354电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您为 CC1354编写固件并将 CC1354 LP 连接到  LP-XDS110ET、那么您可以使用 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 在 CC1354上编写代码来控制  DIO45、DIO46和 DIO47、因为这些都是连接到 GPIO1、2、3后的代码。

    有关如何控制 GPIO 的示例和文档、请参阅 SDK。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我为 CC1354编写固件并对其进行编程、并希望通过 GPIO 单步执行的话、那是不可能的? 对我而言、目前尚不清楚为什么 LP-XDS110ET 与 CC1354之间存在连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "例如、您在使用 LP-EM-CC1354P10-6、以下 DIO 连接到 GPIO1、2和3:"

    对我来说、如果我无法从 LP-XDS110ET 板读取或写入它们、为什么 DIO45、46、47会连接到 XDS_GPIO1、2、3、这还不清楚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白通过 GPIO 单步执行代码的含义是什么?

     LP-XDS110ET 与许多不同的 LP 配合使用。

    对于 CC1354 LP、DIO45、36和47甚至不会连接到  LP-XDS110ET、除非您按照我发布的图表中所示手动安装电阻器。

    为什么您如此关注这些 GPIO?

    如果您使用的是 CC1354 LP、则使用 LP-XDS110ET 下载代码、并使用调试器进行单步调试。

    如果要测量来自 CC1354的不同信号、大多数 DIOS/GPIO 都可在 CC1354 LP 上使用。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在生产测试的后期进行仿真。 因此我需要一个端口进行切换。 我想我可以在 LP-XDS110ET 板上尝试这一点、因为有3个 GPIO 引脚。

    "对于 CC1354 LP、DIO45、36和47甚至不会连接到  LP-XDS110ET、除非您按照我发布的图表中所示的方式手动安装电阻器。"

    尽管如此、我仍然不清楚为什么可以连接 GPIO。 目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经说过。 对于 CC1354、它们没有用途。 如果有、则应已安装电阻器。

    而对于其他 LP、可以使用它们来执行某些操作。

    如果要评估 CC1354、这就是您要调试的器件。

    CC1354 LP 上提供了来自 cc1354器件的所有 GPIO、因此无需将信号连接到  LP-XDS110ET。  CC1354 LP 上已提供了这些连接器。