This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1354P10

Guru**** 2586085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459643/cc1354p10-cc1354p10

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

大家好、我正在共享日志文件、也已通过智能手机进行连接、并将日志用于 GATT 终止 error.please 检查日志并恢复。
https://sparkmindaashokmindagroup-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/prashant_pustake_mindacorporation_com/EUzNQfcXWLhOnNqiZe_sdBMBMdWklY44fkEXYLnYSBMWCw?e=uCzwiM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帖子关闭、因为发布了相同的队列3次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何附加到上一个 问题、或者我必须针对上一个问题创建新问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您昨天发布的所有帖子中、您已链接到您之前发布的帖子:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

         我得到了弹入框这就是为什么我问问题与提出新的问题,它将自动附加到上一个.