This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1100E:CW 支持?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1100E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1460072/cc1100e-cw-support

器件型号:CC1100E

工具与软件:

CC1100E 是否支持 CW 发射信号? 如果可以、如何进行配置呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SmartRF Studio 执行此操作、或从 Studio 导出设置、将其写入设备、然后选通 STX:

    Siri