This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:引脚10 (LNA_OUT)和引脚11 (PA_IN)内是否有任何直流块?

Guru**** 2584375 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1460936/cc1190-is-there-any-dc-block-inside-pin10-lna_out-and-pin11-pa_in

器件型号:CC1190

工具与软件:

您好、先生

正如标题中所述、引脚10 (LNA_OUT)和引脚11 (PA_IN)内是否有任何直流块?

我们认为、我们是否应该在这两个引脚之外添加直流阻断电容器、这就是我们想要知道的原因、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PA_OUT/LNA_IN、PA_IN 和 LNA_OUT 引脚需要直流阻断电容器;的 P5也显示了该电容器、以供将来参考  CC1190数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs089 

    所有 TI 参考设计中都包含这些例程(请遵循)。

    此致、

    Zack