This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:使用 XDS-110来对 CC1314进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1454600/cc1314r10-using-xds-110-to-program-cc1314

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

请注意、LaunchXL-cc1312上集成的 XDS110上的连接器与 LP-XDS-110上的连接器不同。

引脚数和引脚顺序都不同。 这是在实验中发现的、因为我们自己的卡具有5引脚

用于编程的连接器、具有用于 LaunchXL-cc1312双引脚行的匹配连接器。

但是、使用 LaunchXL 对 CC1314进行编程是可以正常工作的、因此 XDS 固件中没有 showstopper。

此致

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulik:

    我检查了 LP-XDS110和 LAUNCHXL-CC1312R1的原理图、10引脚连接器上的连接(5引脚2行) 是相同的。

    能否指出您在哪些方面看到了差异?

    LP-XDS110:

    LAUNCHXL-CC1312R1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego、

    我误认为 CC1312 LaunchPad 上的11根跳线是

    与 LP-xds110板中顶行的顺序相同。 跳线行是11x2引脚、

    LP-XDS 具有10x2引脚。 我有一根适配器线缆可以插入 CC1312 Launchpad

    在 LP-XDS 的顶行进行了尝试。 我甚至没有注意到不同的长度。

    当然,这不起作用,幸运的是没有魔法烟雾出现:-)。

    引脚的基础知识

    引脚示例

    左侧 SWO TDI TDO TCK TMS RST TXD RXD 3V3 5V GND 右    行最靠近 XDS

    左----  TDI TDO TCK TMS RST TXD RXD 3V3 5V GND 右    行最接近 XDS (*底部*)

    但是,我将做一个新的适配器电缆,并测试它..

    另请注意、最靠近 CC1312 LP 的引脚是*来自* XDS 的信号引脚

    但 LP-XDS 上的相应引脚是2x10引脚中引脚的底行

    连接器是那些*从* XDS !!!

    Gullik