This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:BLE+Sub-1GHz 示例

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1462349/cc1352p-ble-sub-1ghz-example

器件型号:CC1352P

工具与软件:

大家好!

我已经在低于1GHz 的 cc1352p 上实施了一项协议。 我想通过蓝牙重新传输日期。 有一些 BT+ 15.4示例、但自定义实现没有示例。 作为15.4协议栈、我真的很困惑如何继续。 是否有任何示例、视频或类似内容可以为我提供帮助?

谢谢


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pantelis:

    我们在此处提供了有关如何使用 DMM (动态多协议管理器)的培训: DMM 基础知识

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我知道 DMM 基础知识、我只是想问一下是否有 DMM_154collector 示例... 或类似的、它同时实现自定义和 BT 堆栈、比如 DMM_CUSTOM...。  

    再次感谢