This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:具有两个不同振荡器(32KHz MEMS TCXO 和32KHz xtal)的 CC1314R10待机电流

Guru**** 2584375 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459867/cc1314r10-cc1314r10-standby-current-with-two-different-oscillators-32khz-mems-tcxo-and-32khz-xtal

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

您好!

我的通信模块使用 CC1314R10。 我的疑问是关于待机电流、我有两点看法、如下所述。

观察1:  

当 CC1314R10集成/连接到"32KHz MEMS TCXO"时、在3.6伏下待机电流平均为340微安。

观察2:

(硬件)将 32KHz MEMS TCXO 更改为"32KHz xtal"、然后在3.6伏特时待机电流平均为1.7微安。

现在查询是

1.为什么不同的振荡器有这些不同的行为,在固件或硬件中需要考虑哪些特殊事项?

2.在微控制器中如何处理这些引脚" X32K_Q1、X32K_Q2"以实现深度睡眠?

因此、请给出解决此问题的方法。 如果需要更多信息、请告诉我。

谢谢

GJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     32KHz MEMS TCXO 的部件号是什么?

    TCXO 通常由电压供电、因此在不需要时需要关闭该功能、否则、TCXO MEMS 的静态电流将添加到总电流消耗中。 TCXO 通常由 GPIO 供电、因此可以在需要时将其关闭。

    此致、

      Richard