This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:编译错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1453138/launchxl-cc1312r1-compilation-error

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312RSysConfig

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我遇到了我的 TI CCS 代码的故障排除问题。 我收到错误代码、我无法解决该错误代码。

我的 TI 器件型号是 CC1312R。 我们在 TI CCS 上开发了适用于 CC1312R 的代码、代码持续显示错误、错误与 CCS 配置有关。

您能帮助我在线解决与 CCS 中的文件配置相关的错误吗?

****项目 G1****的配置调试构建
"C:\\ti\\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O  
 
"C:/ti/sysconfig_1.22.0/sysconfig_cli.bat --script "C:/Users/Mohit/workspace_v12/g1/example.syscfg CC1312R1F3 --o "C:/Users/Mohit/workspace_v12/g1/syscfg --编译器 ccs
Makefile:157:目标"预编译"的配方失败
未找到器件:CC1312R1F3。 此器件可能在较新版本的 SysConfig 中提供
gmake[1]:[pre-build]错误1 (已忽略)
 
构建文件:"../example.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/sysconfig_1.22.0/sysconfig_cli.bat --脚本"C:/Users/Mohit/workspace_v12/g1/example.syscfg -o "syscfg"-- compiler ccs
 
用法:
 CLI [-o. ][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p. ][-r ][--treatWarningsAsErrors][--quiet -q]
 cli --help
 cli --version
 
 example: cli -s meta_data/sdk.json -d MSP432P401R scripts/two_uarts.js
 example: -s sdk.json -d MSP432P401R -o ./display_cfg sdk/cfgs/display.syscfg
 
 Note that the all arguments other than '--help' and '--version' may also be 
 specified via the script with an embedded @cliArgs comment directive. 
 E.g. // @cliArgs -d MSP432P401R
 
 If an argument is embedded in a script and explicitly specified via the CLI
 then precedence is given to the CLI arguments. Additionally, specifying 
 "--board" or "--device" on the CLI will override any "--board" and "--device"
  arguments specified in the script.
 
subdir_rules.mk:9: recipe for target 'build-285823135' failed
Missing argument: --board or --device must be specified
gmake[1]: *** [build-285823135] Error 1
gmake[1]: Target 'main-build' not remade because of errors.
gmake: *** [all] Error 2
makefile:132: recipe for target 'all' failed
**** Build Finished ****

Regards,

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    客户可能意外修改了.syscfg 文件文本内容。

    该工程使用哪个示例以及哪个 SDK 版本进行开发?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    你好。

    CCS 版本:(您可以查看 CCS IDE、单击帮助>关于 code composer studio)  :  版本:12.8.1.00005  
    CC13xx SDK 版本:   simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
    SysConfig 版本:(可以检查 CCS IDE、单击"Windows">"Preferences">"Code composer Studio">"products"、然后查看找到的产品)
    此致、
    TICSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TISCIC,

    似乎客户从头开始了一个项目。 我们建议从 SDK 中的"empty"示例开始。  

    它可以在这里找到: 

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    下面是编译屏幕"Build Sucess full":

    具有以下连接:

    在工作模式下应该可以看到我的 GPIO、但我无法看到我的 GPIO 状态。

    请使用指南。

    此致、

    TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CSC:

    无需像在 configureGPIO 中那样重新配置 GPIO。 实际上、您可以在 SysConfig 中配置这些。

    您会看到、GPIO0默认设置为输入。 您是否相应地配置了其他引脚?

    然后,这是一个使用 GPIO_WRITE ()方法来设置引脚状态的问题。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    你好。

    可以、但我们如何在 CCS 调试中检查 GPIO 实际状态呢?

    此致、

    TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TISCIC,

    如果引脚配置为 GPIO、则可以通过查看 DOUT 寄存器来实现:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    你好。

    定义的寄存器不在列表 DOUT43-40中

    此致、

    TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CSC:

    这意味着 GPIO 域未通电。 您是否尝试过在 GPIO_INIT()之后查看该寄存器?

    此致、

    Arthur