This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:无线电处理器队列的说明/文档

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1461514/lp-em-cc1314r10-description-documentation-of-radio-processor-queueing

器件型号:LP-EM-CC1314R10

工具与软件:

早上好、

有人可以给我一个指向 CC13XX 队列机制描述的指针吗?

在 rfUARTbridge 示例中使用该队列,通过试错来判断它是如何工作的,但是很简单

确实有一些文档吗? 我特别关注无线电 CPU 如何处理溢出情况、

该部分位于"固件"部分(ROM??)中

以及该示例中有注释的原因

#define MAX_LENGTH            /*如果只有一个大小字节、对讲机将接受的最大长度字节*/
#define NUM_DATA_ENTRIES      4 /*注意:目前仅支持两个数据条目*/
#define NUM_APPLATED_BYTES    2 /*数据条目数据字段将包含:

只支持两个队列条目...为什么??

在寻求觉悟的过程中...

Gullik