This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1352R1 &CC1354P10 Wi-SUN 网络测试

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1457373/cc1354p10-cc1352r1-cc1354p10-wi-sun-network-testing

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我正在尝试使用 Wi-SUN 设置一个多跳测试环境、如下所示:每个节点之间的距离为30米 (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17)。 使用  NWP 器件:ns_br_lp_EM_CC1354P10_1_tirtos7_ticlang 作为边界路由器、ns_node_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang  作为路由器节点。  在测试期间 ,我看到 wisun 网络无法连接到我预期的那么远,所以我认为最大的跳数是错误的,但我不知道如何检查跳数。 您能帮助我检查一下并找出问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luong、您好!

    感谢您分享测试设置。

    Wi-SUN 堆栈中的跳数没有限制。 在默认配置中、网络将自动形成所需的跳数。
    唯一的例外是可以在 SysConfig -> TI Wi-SUN FAN ->网络中启用的"强制星形网络拓扑"功能。 如果启用了此功能、则网络将仅包含一个跃点。 请确保在编译项目时禁用此功能(我在您的屏幕截图中看到该功能已禁用)。

    为了缩小问题的范围、请与我分享您观察到的更多详细信息:
    -您为测试部署设备多长时间了?
    -有多少设备加入了边界路由器,在哪个时间发生了这种情况?
    -你修改了示例项目吗?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -从过去的两周到现在,我已经部署了 wisun 设备进行测试。
    -我设置测试约35路由器节点和12个设备连接到 boder 路由器约10分钟。
    -我只需修改 ti_wisunfan_border_router.syscfg 和 ti_wisunfan_router_node.syscfg 文件、如:
    +中心频率通道0 (MHz)至920.2
    总共+个通道至15个通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luong、您好!

    让我总结一下、以便确保我理解正确。

    -您在2周前部署了35个路由器节点和1个边界路由器。
    - 12个路由器节点在10分钟后加入边界路由器。
    -其他23个路由器节点直到现在还没有加入边界路由器。

    1.让我们确保所有未加入边界路由器的路由器节点都能正常工作。
    我建议您重置未连接到边界路由器的23个路由器节点。
    这是否可行?您能否告诉我他们之后是否加入了边界路由器?

    2.您能告诉我您将哪些硬件用作部署的设备、以及它们是如何设置的?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有35个路由器节点和1个边界路由器用于测试。
    首先、我将所有35个路由器节点设置在一个房间中、连接到边界路由器的所有35个节点都正常工作。
    然后我在户外环境中设置测试,把所有35个节点在一条直线上,每一个节点之间的距离是30米(如我上面分享的图像)。 在此测试期间、12个路由器节点加入了边界路由器、其他23个路由器节点尚未加入、即使我尝试重置了几次。

    我使用 CC1354P10RZG (编码器路由器)和 CC1352R1 (路由器节点)。下面是两个模块映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luong、您好!

     当您在内部设置网络时、听到一切都运行良好、这是一件很棒的事情。 听起来在外部测试环境中存在某种干扰问题、可阻止信号到达网络中某个点的下一个节点。

    1.要深入了解这一点、您可以从边界路由器上为每个节点执行 dodagroute 命令(github.com/.../ti-wisunfan-pyspinel

    此处将向我们显示哪些设备已通过其他设备加入以及网络的结束位置。 确定网络结束的节点后、我们可以检查是否存在干扰和其他阻止信号到达下一个节点的原因。

    2.您能否告诉我  您为节点使用的发射功率是多少? 边界路由器是否为16dBm?

    此致、
    等等


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的使用  dodagroute 命令绘制如下所示的网络图:(  边界路由器的发射功率为16 dBm、  路由器节点的发射功率为14 dBm)

     e2e.ti.com/.../wisun_5F00_net.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luong、您好!

    感谢您对此进行调查!

    您现在是否可以在此网络图 中查看您在首次发布时共享的地图上与之对应的设备?
    通过这种方式、我们可以看到它们是否都在行中、并且在某种情况下存在障碍物、或者在连接的设备之间是否存在无法到达的设备。

    我期待您的回答。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luong、您好!

    感谢您发送编修。

    现在、我看到连接在节点14之后断开。

    您能否检查节点15的本底噪声?
    为此、您可以使用我们的 SmartRF Studio 7设置 LaunchPad。 可 在此处找到文档
    打开工具并将 LaunchPad 连接到 PC 后、您只需选择正确的器件并将其打开。
    然后、您可以选择正确的 Wi-SUN PHY 并测量在连续 RX 中使用的每个通道的本底噪声。

    通过该测量、我们将能够查看通道的本底噪声是否高、以便器件无法相互通信。


    如果无法实现、我们可以尝试其他测试方法。  
    我们的实现可以选择使用 Mac 筛选器列表进行网络拓扑管理。 您可以使用此功能在室内设置一个测试、强制节点加入长链。 这样、您就可以验证您的软件而不会出现噪声问题、并且我们可以查看是否存在问题。 用户指南中介绍了该功能

    请让我知道我们如何前进。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luong、您好!

    非常感谢您为我提供测量结果。

    您能否还向我发送您用于您的器件的 sub1天线详细信息以及器件的安装高度?

    然后可以计算理论范围。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    边界路由器:玻璃纤维天线3.22 dBi @ 921MHz、Eff 78.7%、SWR 1.0824

    节点:FCP 天线1.45dBi @ 915MHz、Eff 71.6%、SWR 1.4016

    我已经测试了 天线、 节点到节点之间的距离超过300米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luong、您好!

    根据理论计算、这些器件在范围内。

    您是否可以使用  Mac filterlist 功能进行网络拓扑管理 、并在室内设置一个测试、强制节点加入长链。 这样您就可以验证您的软件。  用户指南中介绍了该功能

    请告诉我相关结果。

    此致、
    等等