This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:cc1200

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1462617/cc1200-cc1200

器件型号:CC1200

工具与软件:


您好!

我想查阅几个有关 CC1200的问题:

1、INVERT_DATA_EN 配置可以在发送和接收期间反转有效负载数据、但 symbol_map_CFG 应具有相同的效果。 但是、配置后似乎无效。

2、在发送和接收期间、symbol_map_CFG 是否可以对前导码和同步字进行反相? 在测试时似乎无效。
发送器使用 SX1262 RF 芯片、TX FIFO 中的同步字为 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC ... CC 81、启用反转。 然而、当 CC1200接收同步字设置为33 33 33 7E 时、它不正确地触发同步字中断。

3 μ s、CC1200接收器配置为不检测前导码、这是否会影响其接收性能?
如果有时间、您能仔细看一下这些问题吗? 非常感谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉  SX1262 器件、因此我不能评论它的工作原理以及如何配置 CC1200以从此器件接收信息、但我可以评论 CC1200的工作原理。  

    假设您有一个具有以下4种配置的发送器:

    并且您的接收器始终使用 INVERT_DATA_EN = 0且 symbol_map_CFG = 0。 同步字为0x93 0x0B 0x51 0xDE

    使用设置1和设置3进行传输、将接收到0xAA 0x00 0xCC 0xFF (1)和0x55 0xFF 0x33 0x00 (3)

    如果您在设置2和设置4的情况下进行传输、symbol_map_CFG 会影响同步字、因此需要将接收器上的同步字更改为0x6C 0xF4 0xAE 0x21。

    在 RX 侧保持 INVERT_DATA_EN = 0且 symbol_map_CFG = 0、在以设置2进行传输时、将收到0x55 0xFF 0x33 0x00、在以设置4进行传输时、将收到0xAA 0x00 0xCC 0xFF

    在表中总结:

    如果您在 TX 侧和 RX 侧使用 CC1200、只要  两个器件上的 symbol_map_CFG、invert_data_EN 和 SYNC 相同、RX FIFO 中始终与 TX FIFO 中相同。

    只要您未启用同步字的 PQT 选通、则发送器的前导码与 CC1200接收器的前导码不匹配就无关紧要。

    Siri