This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:HTOL 可靠性工作温度

Guru**** 2560060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459537/cc1311r3-htol-reliability-operating-temperature

器件型号:CC1311R3

工具与软件:

您好 e2e:

根据 CC1311R3、的数据表、最高工作环境温度为105℃、、 最高工作结温为115℃。

但是、注意到您官方网站上的可靠性报告、 CC1311R3的 HTOL 温度为125℃、超出了规格。您可以帮忙解释、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HTOL 工作温度确实是105℃。  

     JEDEC JESD22-A108的可靠性应力测试通常在 125℃ 处进行。 这是为了刻意对芯片进行应力测试、尽管 HTOL 是 105℃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我无法理解。 根据 JESD22-A108、HTOL 温度为125℃、Ω、但  CC1311R3如何? 我想在其认证中确定可靠性应力测试的实际温度。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 125℃ 处对所有 CC13xx 器件执行应力测试。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 在125度?下不存在故障风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大工作温度为105度。 125度的最大电流。