This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:微控制器的引脚 DIO_2有问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1462464/cc1310-problem-on-pin-dio_2-of-microcontroller

器件型号:CC1310

工具与软件:

大家早上好、

我正在系统中将 CC1310微控制器用于一项低功耗应用。
DIO_2引脚配置为输入并用作中断、以便在信号从高电平转换为低电平时微控制器退出睡眠状态。 具体而言、它连接到 NFC 前端
CC1310通过持续530us 的高电平到低电平转换退出睡眠状态。 我已经注意到、转换速度要快得多、大约在我们几个人的范围内、这是我已经尝试使用一个时间常数大约为10us 的 RC 低通滤波器来消除的不必要影响、但这个问题尚未解决。
在微控制器侧(RC 滤波器的下游)、我继续看到这些不必要的信号转换。

您能帮助我了解问题所在吗?
我已经看到、通过 SW、您可以设置或不设置 DIO_2引脚上的内部上拉、但无论如何、我都遇到了这个问题。
此外、我在数据表或参考手册中都无法找到 DIO_2的内部上拉电阻值。 我以为它的值大约是10K、但我不确定。

我希望你能给我一些帮助,谢谢。
Domenico

File:///C/C:/Users/dzaottini/Downloads/immagine.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    您是否尝试共享图片? 它似乎没有上传。

    我想您可以通过查看当前数据来推断拉动值:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    这是一幅图:

    还感谢您提供上拉值、 我想在数据表的某个位置可以找到以欧姆为单位的精确值。

    关于我的问题、我认为这是对电源的干扰。 我将尝试通过 SW 在引脚 DIO_2上插入一个内部滤波器来解决此问题。
    我已经看到、在参考手册中、可以通过 HYST_EN 寄存器为从高电平到低电平的转换设置一个迟滞、但是我不能理解如何延长该迟滞的时间、以便 CC1310不会因这些不必要的中断而被唤醒并且持续几秒。

    您会不会碰巧知道我如何解决这个问题? 例如、如果可能有另一种更好的方法使微控制器仅在中断大于10us 时唤醒。

    谢谢!

    Domenico