This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在 CCS v12.8中从新发布的 SDK v8.30中手动导入示例项目?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1463615/cc1352p-how-to-manually-import-example-project-from-newly-released-sdk-v8-30-in-ccs-v12-8

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2674P10

工具与软件:

您好!

通常我们可以使用 Resource Explorer、但由于 SDK v8.30刚刚发布、因此我们只能直接下载并安装。 是否可以立即开始在 CCS 中导入示例代码? 迫不及待想看到新功能。

谢谢!

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、致勇、

    假设您已从 TI.com (https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK/8.30.00.121):)安装了8.30 SDK

    • 转到"Project"->"Import CCS Projects"
    • 选择"Search Directory"、然后导航至新安装的 SDK 的示例文件夹之一。 例如、 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_00_121\examples\rtos\LP_EM_CC2674P10\ble5stack\basic_ble


    • 选择要使用的编译器和 RTOS 变体、然后点击"Finish"

    该示例现在应显示在您的工作区中、可供评估!

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Arthur