This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:需要有关使用和外部功率放大器以及配置 RX/TX 切换的帮助。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1462743/cc1120-need-help-with-using-and-external-power-amplifier-and-configuring-the-rx-tx-switching

器件型号:CC1120

工具与软件:

我正在将 CC1120设计为在154MHz 运行的 MURS 无线电频带系统。  该设计将使用外部功率放大器、允许对进入天线的 TX 功率达到2W 的合法限制。

该系统将是小型可穿戴设备的一部分、因此 PCB 尺寸必须尽可能小。  鉴于我偏离了169MHz 参考电路板设计、我需要一些帮助。

您是否所有(TI 工程)都具有154MHz 的最佳 CC1120 RX 和 TX 阻抗值?  我意识到169MHz 相当接近、数据表中指明了这一点、但我仍会提出一个问题、即它们是否可用于154MHz。 如果 CC1120有相应的 S 参数文件、则该文件很有用。

他们是否提供了任何使用外部功率放大器、具有标准50Ohm 输入/输出阻抗以及如何配置 TX/RX 开关的设计示例?

谢谢你。

David