This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:NCP 无法运行?

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1457312/lp-em-cc1354p10-ncp-not-working

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

工具与软件:

香榭丽舍大街

#1。 客户正在测试此封装。 ==>https://git.beagleboard.org/beagleconnect/wisun/ti-wisunfantund/-/blob/release/README.md?ref_type=heads

#2。 我们还阅读了以下内容=>https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1352075/faq-lp-cc1352p7-use-wfantund-on-a-linux-host-connected-to-a-ti-wi-sun-fan-router-node

#3. 但是客户遇到了以下错误:

我们可以为此提供您的帮助吗?

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    客户使用哪种 Linux 主机板? 客户使用的是哪个 CC1352P7板?

    客户是否确定 CC1352P7已连接到/dev/ttyS1?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur:

    是、客户已连接 TTY。

    是否有对此错误消息的解释?

    此消息是否代表 TTY 未连接?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、CC1352P7似乎没有回答。 是否已使用 ns_br 固件刷写 CC1352P7?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、已刷写 NS_BR 映像。

    如果此错误显示的是 TTY 的连接、请等待检查。

    并排比较。

    请您与我们分享工作消息 (IE:控制台日志的正常情况。)  是否在您的终端上测试了 CC1354EVM? 而不是 CC1312EVM。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

     通过进行一些修改:固定通道/最大功率/正确的 cmd 设置、此问题消失了。

     最后、我来结束本次演示。

    BR Rio