This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:十六进制内置文件大小?

Guru**** 2539160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459040/lp-em-cc1354p10-hex-built-out-file-size

器件型号:LP-EM-CC1354P10

工具与软件:

香榭丽舍大街

客户未对 SDK 上的任何内容进行修改、其内置的 Hex 文件大小为8xx K 大小。 哪个 WiSun 工作正常(仅限初始化。)

但为什么我的内置 Hex 文件只有22K? 即使我没有修改任何内容?

这是奇怪的。

有任何意见吗?

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:  

    看起来它不包含用于编译的应用程序。
    当我通过7.41.00.17 SDK 的安装构建项目时、我得到一个大小为855.845字节的十六进制文件。


    我认为 SDK 未正确安装。 您知道客户正在使用哪个 SDK 吗?
    他们是否可以重新安装 SDK 并在编译时检查自己在控制台输出中看到的工程、在编译所有 source/ti/ti_wisunfan 编译步骤时可以看到该工程?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

      我们正在使用此版本: C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17。

      现在、我们仍然没有修改代码。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    我通过邮件联系到你。
    请让我们继续讨论。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    谢谢、我会在我确认它在未来几天内构建为8xx KB 大小后结束它、PLZ 保持调谐。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    感谢您的更新。
    如果还有其他问题需要我们提供帮助、敬请告知。

    另外、请注意、新 SDK 现已在 TI.com 上推出: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK/8.30.00.121

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    Re -导入这个项目可以解决这个问题、我将关闭这个。

    谢谢。

    BR Rio