This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:无线电 BER 随时间变化

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1460703/cc1314r10-radio-ber-varying-over-time

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

尊敬的社区:

我已经编写了一个 CC1312 / 1314应用、 它实际上是通过1 Mbps 无线电的以太网桥。
将64-1514字节的以太网数据包碎片整理/重新组合成1-6个重新组合的碎片。

我一直在寻找一个问题,现在发现了一些奇怪的东西。 我有残留误差率
约30/12M ~= 3 e-6。 信号强度为1Mbps 和-58dBm 左右。

我编写了测试程序、可通过网桥发送1000个全长以太网数据包、并检查接收到的内容。
数据包在内部编号、并检查顺序是否正确、0-999。 当我运行测试程序时、我看到了
在丢失的数据包中执行以下操作:

0 0 0 0 0 0 0 0 21 30 34 35 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 28 25 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 等等

每个数字代表在一个1000个数据包传输中丢失的数据包、总共6000个~ 253字节的数据段。

该系列由反复进行传输的 shell 脚本生成。

也就是说,它看起来像数据包接收遵循几分钟长的"干扰"在7分钟的周期。

我们想到的是、两个模块的晶体/频率不同、因此取决于相位
接待处是不可缺少的。 7分钟的 peroid *可以*不得不做这个。

我不知道有多少位会受到干扰、但我"假设"每数据包只有一位、即一个丢失的数据包==一位翻转。

我已经编写了用于验证数据包的代码
1)以太网接收(发送节点正常)之后
2)无线电接收后(接收节点丢失)
3)以太网传输后(丢失)

结论是我们丢失了无线电帧。 运行此测试时、1000个数据包中的每个数据包都会转换为6000个片段、
只有一个片段丢失会丢弃整个数据包。

使用简单的 ARQ 方案可以修复相当低的错误率、但我想从之前尽可能好的状态开始
应用误差校正。

   那么、您在解决这个难题时有什么可以提供的建议吗? 前导码丢失? 位时钟幻灯片? 还有事吗? 如何测试?

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    该问题是否属于以下调查的一部分?  LP-EM-CC1314R10:无线电处理器队列的说明/文档

    请告诉我、

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我通过增加条目数取得了进展、但我不确定

    发生了什么/正在发生什么、我尚未关闭该线程。

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经验证、增加条目数可以解决 CC1312和 CC1314的这些问题。 为什么 nr 的条目导致一个"节拍"与几分钟的周期,我不知道.,但这是关闭的时间。

    Gullik