This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:-3dBm 设置下的 TX 功率精度。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1464053/cc1311r3-tx-power-accuracy-under--3dbm-setting

器件型号:CC1311R3

工具与软件:

您好!  

客户正在设定屏幕 TX 功率限制。  

TX 功率设置为-3dBm。  

您能否分享-3dBm 设置下的 TX 功率精度?  

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    在 CC1311R3的 PA 表中、我们没有-3dBm 设置。 您能否验证他们使用的是哪种设置? 是-5 dBm 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 FCC 15.249、920MHz 的峰值功率应小于-1.25dBm、 生产线上产品的输出功率基于一个功率范围、该范围定义为目标功率±功率容差。 我需要确定如何设置此功率范围、以确保所有产品都满足低于-1.25 dBm 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -3 dBm 只是一个例子。 实际设置取决于功率校准的精确度。 如果您能够实现±1dB 以内的精度、我会将其设置为-2.25±1。 如果精度在±2dB 范围内、我会将其设置为-3.25dBm。

    如果您只能将其配置为-5dBm 范围、请评估功率精度是否可以确保生产线上的所有器件保持在-1.25dBm 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    从典型条件下的特征数据中可以看出、-5dBm 设置将保持在-1.25dBm 以下。