This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:CC1312R1与 CC1314R10平衡-非平衡变压器和滤波器。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1465436/cc1314r10-cc1312r1-vs-cc1314r10-balun-and-filters

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件: CC1312R

工具与软件:

您好!

我们将设计从 CC1312R1切换到 CC1314R10。 平衡-非平衡变压器和滤波器的参考设计不同。

[Q1]这里是否有任何特殊原因需要使用不同的拓扑射频输出电路? CC1314R10 设计中重复使用的平衡-非平衡变压器和滤波器的 CC1312R1参考设计是否可以?

[Q2]考虑下面的图片、我们是否对每个部分的功能有正确的了解?

CC1312R1

CC1340R10

[Q3] CC1340R10中、以下部分的用途是什么? 它是滤波器的一部分吗? 是强制性的、推荐的还是可选的?

提前感谢大家、

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编者注释、在下面 Michal 提到 cc1340、但他脱机提及这是一个拼写错误、旨在引用 cc1314。

    Ty、

    CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A1。

    的公式 双层设计 建议遵循具有的 CC1314R 射频拓扑 差分滤波器、平衡-非平衡变压器和 LPF 网络 . 这将具有 最低的有害谐波辐射(主要是三次谐波辐射)、并具有更大的裕度以符合 FCC 法规。

    对于4层设计、可以使用两种射频拓扑。  但是、我仍然建议使用差分滤波器、平衡-非平衡变压器和 LPF 拓扑、因为与 CC1312R 射频拓扑网络(平衡-非平衡变压器+ LPF)相比、它将具有最低的三次辐射谐波。  

    A2。

    有。 "filter and matching 1"部分是一个差分低通滤波器、用于衰减尽可能接近芯片的三次辐射谐波。 即产生的辐射发射最少。 由于我们有此部分、因此  可以略微减少"滤波器和匹配2"部分。

    A3。  

    这是915 MHz FCC ISM 频段的最佳谐波衰减、以便在不依赖于 FCC 占空比的情况下实现更低的传导谐波。

    如果您有任何其他问题、我们可以将其脱机、因为我与 Chris 以及您的时间表同步。

    此致、

      Richard