This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:LP-XDS110调试

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1464536/lp-xds110-lp-xds110-debug

器件型号:LP-XDS110

工具与软件:

当我连接到 XDS 110ET 并在 CCS 中开始调试时、会显示一条错误消息:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/CS_DAP_0 Error initializing emulator:(ERROR -260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看 XDS1...

请给我一些建议,并告诉我如何处理这个问题,谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    1.您是否已尝试使用其他 USB 电缆?

    2.请确认这是我们所讨论的产品: https://www.ti.com/tool/LP-XDS110ET 

    3.如果您在 Windows 或 Linux 上运行 CCS 以及哪个电路板连接到了 XDS110ET、您能与我分享一下吗?

    4.请通读以下位置的 XDS110指南:CCS 安装目录/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110/XDS110 XDS110SupportReadMe.pdf、并按照过程更新 XDS110固件。

    如果您遇到其他问题、请与我分享您按照指南执行的命令集以及生成的错误消息。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1.我试过另一 根 USB 电缆,但问题仍然存在。 您能告诉我此器件在设备管理器中是什么样子吗?  

    2.是的!

    3. Windows

    4、我要这样尝试,并回复你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    感谢您发送编修。

    如果更新 XDS110是否按照指南进行操作、请告知我。  

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以这种方式尝试、但出现了一个问题。 当我打开 xdsdfu 时、它会短暂闪烁、然后退出。 因此我无法按照上面的说明进行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    您是否尝试执行手动更新:

    1.  转到该实用程序的安装目录:

    C:\> cd C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110

    2.  运行配置以确保连接了 XDS110类调试器(或列出已连接的调试器数量)以及其中安装的固件版本是什么:  

    c:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110> xdsdfu -e.

    3.  将 XDS110置于 DFU 模式:

    c:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110> xdsdfu -m.

    4.  运行更新程序、传递固件文件并在之后重置调试探针:

    c:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110> xdsdfu -f firmware.bin -r


    如果此操作仍然失败、您可以在以下情况下恢复设备:
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522

    如果有任何选项成功、请告知我。

    此致、
    等等