This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:我可以为 TIRTOS 应用中的任务分配的最大堆栈大小是多少?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1461917/cc1310-what-is-the-maximum-stack-size-i-can-assign-to-a-task-in-my-tirtos-application

器件型号:CC1310

工具与软件:

我正在处理一个应用、该应用显然在使用 snprintf 函数时生成了问题、我在论坛中读到过某个地方、使用 System_snprintf 函数来帮助节省内存、这是我也尝试过的、但是问题并没有消失。 我现在将在该任务中直观地显示我的函数的行为、我可以看到以下数据。

我有以下问题。
我可以分配 TIRTOS 任务的最大数量是多少?
"Stack Space"(堆栈空间)视图中的"total used"(已用总数):2096字节意味着什么?

有人能指导我解释 ROV 视图提供的信息吗?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:  

    首先、您的项目基于哪个示例? 我对链接文件部分特别感兴趣。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur R.

    我的工程基于 mutex 工程 SimpleLink CC13x0 SDK v.4.20.02.07。

    我将继续关注您的答案。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur。

    我即将从零开始运行 Easylink 项目。 您建议我使用哪个示例模板?

    提前感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    我将尝试解释栈大小编号、因为这对我也没有意义。

    从 EasyLink 开始、我建议您改用 rfPacketTx 和 rfPacketRx 示例、因为这些示例为未来的芯片更新打开了更兼容的路径。

    此致、

    Arthur