This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:wM-Bus 寄存器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1310, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1466143/cc1120-wm-bus-registers

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1310、CC1125、

工具与软件:

您好—用于在 AN121 (SWRA423)中生成测量结果的寄存器值是否可用?

我知道应该可以通过 SmartRF 生成此信息、但我正在努力确认哪个版本的 SmartRF 正确、因为 SmartRF 7或8都没有适用于 AN121的配置文件—有关如何导出 AN121中使用的寄存器值(或上传的导出!)的指导 对于我们进行 wM-Bus 接收器解决方案原型设计大有裨益。

如果您需要任何进一步的信息、请随时联系我们、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    这是一款相当旧的产品、当时使用的是 MSP430 wM-Bus 堆栈。

    我建议您考虑如何使用 CC1310、然后您  可从 TI:https://www.ti.com/tool/WMBUS 获得免费的堆栈产品、并可使用 Stackforces 解决方案获取最新特性。

    请告诉我您对此有何看法。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Theo—感谢你回来给我!

    我想使用 CC1120或 CC1125作为双芯片解决方案的一部分、而 CC1310看起来像单芯片解决方案。

    具体来说、我们已经为我们的硬件平台选择了一个 MCU、因此我们想为此选择一个收发器来支持 wM-Bus 帧获取。

    我很感激我提到的应用手册确实是相当古老的-如果 CC1120/CC1125仍是双芯片 wM-Bus 解决方案的最佳选择、或者如果您想到了可选产品、您能告诉我吗?

    谢谢!

    Luke