This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在 CC1310上实施 wM-Bus、无 Stackforce

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1466000/cc1310-wm-bus-implementation-on-cc1310-without-stackforce

器件型号:CC1310

工具与软件:

每个人、

我目前正在使用处理一个项目 CC1310的关注  并且需要实施 无线 M-Bus (EN 13757-4) 通信链路。 但是、我更倾向于 不会 考虑到预算和集成方面的考虑、在此阶段从 Stackforce 授权第三方堆栈。 需要实现完全或接近完整的无线 M-Bus 合规性(S 模式、T 模式或任何需要的者)。  CC1310 LaunchPad、具有适用于868 MHz 的标准 smartrf_settings。

  1. 有没有 开源 或者 社区驱动 TI CC13xx 器件可以采用无线 M-Bus 实现?
  2. TI 是否在 Resource Explorer 或应用手册中提供了可以修改为无线 M-Bus 解决方案的任何参考工程或部分示例?
  3. 是否有人在没有 Stackforce 或 Radiocrafts 模块的情况下在 CC13xx 上成功部署了自己的自定义无线 M-Bus 堆栈?

非常感谢您可以分享任何指导、示例代码链接或个人体验。 提前感谢您!