This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:wM-BUS @169MHz

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120, CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1466973/cc1200-wm-bus-169mhz

器件型号:CC1200
Thread 中讨论的其他器件: CC1120CC-ANTENNA-DK2

工具与软件:

早上好、

我正在开发一种需要在169 MHz 使用 wM-BUS 协议的产品。

在您的产品中、我找到了 CC1120和 CC1200、但我想知道是否有任何最新的解决方案。
我们还对模块上的任何综合备选方案感兴趣。

我们正在寻找的解决方案必须满足以下规格:

  • 频段 N1:169 MHz;
  • 波特率:4800 bps;
  • (作为 TX)辐射功率(min):20dBm ErP;
  • (与 TX 相同)功率控制:3 dB 下18步;
  • (作为 TX) LBT 阈值调节:-80dBm 至-50dBm;
  • (与 TX 相同)时钟漂移:≤±30ppm;
  • (作为 RX)灵敏度:≤-112dBm;
  • 如 RX) RSSI:从-128dBm 到-6dBm;步长为2dB;
  • (作为 RX)时钟漂移:≤±30ppm;
  • (作为 RX)天线增益:≥-10dBi;
  • 在物理(MAC)层面、它必须与采用 LBT 的纯 Aloha 协议兼容。

除频段外、可以考虑改善其他参数。

我期待您的反馈,并提前感谢您。
祝您愉快!

Lorenzo Risi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1120和 CC1200仍然是169 MHz 推荐的解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用在传输20dBm ERP 时需要最小的辐射功率。
    我看到这些芯片的 TX 功率最大值是16dBm、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于169 MHz、典型的传导输出功率通常为27dBm 或30dBm。 CC1120通常与外部 FEM 搭配使用、从而实现27dBm 或30dBm 传导输出功率。

    由于169 MHz 处的天线波长较长、因此在169 MHz 处制作-7dBi 天线并非易事、除非可以增加天线的尺寸。  例如、我们来看看 CC-Antenna-DK2、它具有面向计量市场的169 MHz 增强型天线、尺寸非常大且仅满足7dBi 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此类应用、是否有推荐的 FEM?

    实际上:有没有集成模块可以在我的应用中用于 wM-BUS?

    我不知道这是否是提问的正确位置、但我无法联系任何 TI FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾与 Radiocraft 联系过169 MHz 模块?

    https://radiocrafts.com/169-mhz-and-wize-for-smart-metering/

    我可以将这次 E2E 讨论转发给当地的 TI FAE 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快就会了解 Radiocraft 解决方案、同时、如果您将此主题转发给当地 FAE、我将非常高兴。

    我是否可以私下联系您、以便向您提供我的详细联系方式?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我在您的 TI 帐户信息中看到了您的联系电子邮件详细信息、并且我已将此 E2E 主题转发给本地 TI FAE 团队。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    请联系:

    Fabio Soriano

    西南欧洲高级现场应用工程师

    德州仪器(TI)

    手机:+39 348 3370313

    电子邮件: fabio.soriano@ti.com