This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:由于连接参数未更新而导致 BLE 重新连接问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1465166/cc1354p10-ble-reconnection-issue-due-to-connection-parameter-not-updating

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

智能手机:Google Pixel 7专业版

在 BLE 与器件连接期间、

-第一次是设备连接良好,

-绑定也在发生

-读/写特征也起作用

-现在我正在断开蓝牙连接

-之后,如果我尝试重新连接,它是连接.

-读取/写入特性我正在检查"错误133 (0x85):GATT 错误"&"错误22 (0x16):GATT CONN 终止本地主机"时间

(注意:此问题在随机1或2种方法后发生、而不是在第一种方法中发生)。  

在日志中、我们有识别连接参数 在读取写入前缺失(请查找日志的文件附件)。

e2e.ti.com/.../devlopment-board-trial-1Log-2025_2D00_01_2D00_21-19_5F00_03_5F00_04.txt

日志的屏幕截图如下所示、

那么、您能否引导我们了解可以在哪里检入代码来解决此问题。