This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:SimpleLink SDK:使用 C++时、mbedTLS alt 实现断开

Guru**** 2925170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1462298/cc1354p10-simplelink-sdk-mbedtls-alt-implementations-broken-when-using-c

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

TI mbedTLS alt 实现在 C++文件包含时都具有安全防护 、如此处所示。 但是、sha256_alt.h 和 sha512_alt.h 无法像 aes_alt.h 那样正确关闭范围 。

这意味着、  使用 C++时、不能使用、甚至不能编译硬件加速实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢你的评分 您会在哪个版本的 SDK 中看到它、它是最新的吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用的版本与上面的链接相同。  SimpleLink F2 7.41.00.17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    谢谢、我已经报告了这个问题。 同时、您是否认为可以选择使用我们的 SHA2驱动程序(dev.ti.com/.../_s_h_a2_8h.html)?或者您的应用是否已经面向 mbedtls?

    此致、

    Arthur