This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:Code Composer Studio v. 20.0.0 - MacOS 中的 Energy Trace

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1466304/lp-mspm0g3507-code-composer-studio-v-20-0-0---energy-trace-in-macos

器件型号:LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

我找不到用于在最新版本的 Code Composer 中启动 Energy Trace 的菜单选项。 在查找以下说明中: "选择 Run→Trace→Enable EnergyTrace "、但我在"运行"菜单上看不到"跟踪"选项。 "Trace"选项卡中的 Energy Trace 按钮也始终处于禁用状态。 Energytrace 在 CCS 12.20中运行良好。 这是一个回归吗? 我在 MacOS 上运行的问题是什么?

谢谢!

Caleb Kemere

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    现在、在 CCS20中、需要开始调试才能使用  Energy Trace。

    如果需要测试 MSPM0低功耗模式、请使用 CCS 12.8。

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.1

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    我已经验证、即使在调试过程中(被停止或者运行)、图形标签页中的 Energy Trace 选项也被禁用(灰显)、而在我的"Run"菜单中不会出现"Trace"选项。

    我在我的原始消息-"能量跟踪在**12.8.1**中工作良好。 正如你所建议的,我会回到12.8.1,但这是一个重要的回归,不?

    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我确认即使在调试过程中(停止或运行)、也已在图形选项卡中禁用 Energy Trace 选项(灰显)、并且我的"Run"菜单中未显示"Trace"选项。

    我可以在 CCS20中从我这边启动能量跟踪。

    我的原始消息中错误-"Energy Trace 在**12.8.1**中工作正常。 正如您所建议的那样、我将回退到12.8.1、但这是一个重要的回归、不是?

    CCS 12.8和 CCS 20之间仍然存在一些特性差距。

    这些功能将在将来发布。

    此致、

    Helic