This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310参考设计未通过 EN 300 200 RSE

Guru**** 2519910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1463652/cc1310-cc1310-reference-design-failed-en-300-200-rse

器件型号:CC1310

工具与软件:

我们已提交了一个模块进行 RED 测试、一切都进展顺利、但刚刚收到通知、我们已在所有4通道测试(867.80,867867.90,868.10和867.20 MHz)中通过了三次谐波测试。  我已附上一个故障通道的图片、但每个通道的跟踪都非常相同。

定期出现一些非常明显的峰值、是否有人知道这是否表明问题是什么?

我们使用的射频设置由 RF Studio 生成、查看配置、 将其设置为12dBm、但相信我们使用的 Johanson Balun 芯片将实际功率限制在~10bBm、正在等待由当时不在这里的硬件人员确认这一点、因为不确定降低功耗会有什么影响以及我们将要考虑的量、明显影响范围等

电路是使用参考设计创建的、因此不会出现任何问题、任何关于从何处入手的建议都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您会在谐波(您提到的明显峰值)下看到更高的功率等级;这些功率等级在一定程度上会出现、并且主要是在接近或违反频谱屏蔽时出现的问题、正如您在三次谐波中看到的。  我假设随附的图是从测试机构发送的辐射性能。

    但是、此图中的基本分量似乎也非常 低 (如果我正确读取它)。 三次谐波分量的-22dBm 非常高、这是意料之外的。

    • 您是否进行过测量以进行比较、检查您是否在867 -869 MHz 范围(您的传输频率)内实际传输了+10至+12 dBm 的输出功率、以及传导谐波是多少?
    • 您如何配置器件以传输 CW 波进行红色测试、是否使用 SmartRF Studio 7?
    • 您之前是否提交了设计以供审核?  Sub-1GHz 设计审查提交内容:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    感谢您发送编修。

    绘图来自测试机构、正是我们目前拥有的一切、我们正在等待完整报告、但此时刚刚通过来自 EN 300 220 RSE 扫描的这些迹线获得故障通知。

    我们在每个频率下都有迹线、针对 V 和 H 平面中的 Rx 和 Tx。  Rx ~正常、所有 Tx 扫描都显示上述尖峰、但 H 为两倍、并且在 Δ V 2603 MHz 下均失败、此时的功率为-22dBm。

    我们在进行 Rx UFL/Tx 测试的第一天到场、在测试中、我们必须使用 uFL 连接器准备样品来代替板载 Johanson  0868AT43A0020001E 天线、使用 LaunchPad 上的默认礼貌性频谱接入设置将节点置于恒定 Rx /Tx 中。  这些都没问题、配置文件设置为12 BBM、但我们相信 Johanson 平衡-非平衡变压器和航空参考设计将衰减到10dBm、但我们假设当我们一周左右收到最终报告时、这一点将得到确认。

    该节点被置于无限循环以进行测试、因此基本上会像礼貌性频谱接入所允许的那样快速发送定义的数据包。

    我们没有提交设计供审核、这不是我们知道的、因此感谢您为我们指出这个问题、我们也看到 Johanson 针对参考设计提供了相同的服务。

    -22dBm 看起来很高、不清楚三次谐波为什么/如何可以是种子频率的倍数。

    很抱歉、如果我的一些术语有不妥之处、这不是我的专业领域、而是从硬件设计人员那里翻译、但我正在尝试探索如何才能得到一些指导、因为那里没有测试机构提供更多信息。

    此致、

    DG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI DG、

    还有两个问题:电路板上是否有天线匹配网络(Pi 网络)、并且是否对天线匹配网络进行调优?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我们使用 Johanson 参考设计进行天线匹配、但没有这样做任何调优。  如果射频原理图有用、我很乐意分享吗?

    我刚才已将节点放置到 EMC 测试装置上、只能扫描高达1GHz 的频率、因此无法扫描发生故障的频率、但想看看我们是否正在传输、我们当时就在传输。  将节点设置为867.8MHz (即 M 频带中的通道1)、示波器显示峰值的中心位于我们预期的位置。

    此致、

    DG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议下一步是 提交您的设计以供 TI 审核:  Sub-1GHz 设计审查提交内容:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI DG、

    为了增加上述内容、传导测量应表明是否仅在辐射测量中看到高三次谐波、或者传导测量是否也显示高三次谐波(尽管可能不是-22dBm、但可能高于正常值)。 这应该有助于找到解决方案、因此在收到测试报告后了解它将很有用。

    根据您提供的信息、您可能无法自行执行传导测量?

    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我们还没有完整的测试报告、接下来是这样做的、但我们要求测试机构通知我们、如果他们在测试过程中发现任何问题、因此目前仅掌握有关故障元件的信息。

    我们在执行传导测试时仅查看了示波器上的结果、这些结果都过去了、并且扫描的所有通道上都没有可见的尖峰。

    试验室今天上午对第二个样品进行了扫描、只是为了消除试验或原样品出现问题的可能性、刚刚得到结果、结果更糟;

    采样编号

    极化

    角度

    值(dBm)

    限制(dBm)

    裕度(dB)

    结果

    Far 0884516-003

    英寸

    314 °

    -20.81.

    -30.00

    -9.19.

    失败

    Far 0884516-003

    垂直

    41 °

    -34.09.

    -30.00

    4.09

    开来

    Far 0884516-005

    英寸

    315°

    -15.89

    -30.00

    -14.11.

    失败

    Far 0884516-005

    垂直

    275°

    -31.43.

    -30.00

    1.43.

    开来

    我们只是将所有内容打包在一起、以便进行 TI 设计审查。

    此致、

    DG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI DG、

    我们将回复有关您的设计的反馈、并直接通过电子邮件继续讨论、因此我会将该主题标记为已解决。

    此致、

    Zack