This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:用于条件编译的符号

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1467850/cc1314r10-symbol-for-conditional-compilation

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

是否有预定义符号明确地以芯片使用的评估板为目标?

我希望基于 CC1312或 CC1314进行条件编译。

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看文件 DeviceFamily.h

    但是、我不确定 基于 CC1312或 CC1314进行条件编译有多容易、因为这些并不是同一器件系列(DeviceFamily_CC13X2与 DeviceFamily_CC13X4 )的两个分支。

    器件系列通常位于编译器预定义符号列表中、该列表是在将工程导入 CCS 时从.projectspec 文件复制的。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siri、但没有雪茄。

    我尝试测试的对象

    #ifdef DeviceFamily_ID //和

    #ifdef DeviceFamily_ID_parent

    但在我编译时似乎没有定义这些内容。 如果他们是我本可以测试他们的价值,

    但他们似乎不包括在汇编..

    所以、我必须自行制作

    #define CC_CHIP_TYPE = 1312 // 或 1314

    #if CC_CHIP_TYPE =1312    //或 somesuch

    Gullik