This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500EMK:设置寄存器以使通信与 CC2400调制解调器兼容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1470772/cc2500emk-set-the-registers-so-that-the-communication-is-compatible-with-the-cc2400-modem

器件型号:CC2500EMK
Thread 中讨论的其他器件:CC2500CC2400

工具与软件:

您好!
在我们公司中、我们将使用 CC2400调制解调器、但这些调制解调器已停产、我需要使用 CC2500调制解调器与它们通信。
在 CC2400中、我们设置接下来的寄存器:
FSDIV (0x02) = 0x0980
MDMCTRL (0x03) = 0x0040
FRAEND (0x05) = 0x0082
IOCFG (0x08)= 0x17E0
FSMTC (0x0B)= 0x7A94
MANAND (0x0D)= 0x7FFF
MDMTST0 (0x14)= 0x134B
MDMTST1 (0x15)= 0x004B
GRMDM (0x20)= 0x0DF0
GRDEC (0x21)= 0x0003
SYNCL (0x2C)= 0xD391
SYNCH (0x2D)= 0xD391
LMTST (0x12)= 0x2922
我不知道在调制解调器 CC2500中正确设置寄存器的方法。 我尝试使用 SmartRF Studio 进行设置、但操作不成功。

您能帮助我如何在 CC2500中正确设置寄存器吗?