This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:使用 ROM

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1470303/lp-em-cc1312psip-using-rom

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP

工具与软件:

您好!

我正在基于 TI15.4的网络上实施 OAD。 为了减小要更新的映像的大小、我打算对 TIRTOS7使用 ROM。 您能解释一下、是存储在 ROM 中的堆栈库文件吗? 例如、我稍微修改了 macTask.c 我仍然可以安全地使用基于 ROM 的 TIRTOS 吗?

非常感谢

Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    由于 TIRTOS7未在器件 ROM 上进行编程、因此无法使用。

    如果需要使用 ROM 来适合软件映像、则需要恢复到 TI RTOS 6 (BIOS6)、这意味着您将需要返回 SimpleLink SDK 5.x 不过、我们不再支持该 RTOS、也不再提供错误修复。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。