This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:可以在 Code Composer Studio 中的多个 syscfg 文件之间切换?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1468102/cc1352p-possible-to-switch-between-multiple-syscfg-files-in-code-composer-studio

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在尝试一种方法来简化不同版本 PCB 的固件编译、信号可以路由到不同的引脚。 当我们仍在使用基于头文件的配置时、我们只需更改 OPTS/OPT 文件中的宏定义即可进行切换。 切换到 syscfg 文件后似乎无法实现这一点。 我想、我们或许可以使用多个 syscfg 并以某种方式在它们之间切换。 这可行吗?

谢谢!

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、致勇、

    最简单的方法是禁止 SysConfig 生成这些文件并将它们用作常规应用程序文件。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/sysconfig/sysconfig-disable.html

    可以手动编辑.sysconfig 文件并添加宏(右键点击文件、在文本编辑器中打开)。 但我不建议这样做、因为您的编辑在 SysConfig 的 GUI 版本中不可见。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的答复。 如果我们更改那些不会被用于某种非意义的文件扩展名,而只保留一个被使用的文件扩展名该怎么办? 我担心的是,如果我们要手动编辑一些设置,在某些时候,有人可能会错过一些,然后引入一些细微的错误。

    此致!

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、致勇、  

    如果在 CCS 中右键点击某个文件、将出现"exclude from build"选项。

    谢谢、

    Marie H.