This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:传感器上的 OAD

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1470146/lp-em-cc1312psip-oad-on-sensor

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigBLE-STACK

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 TI15.4 OAD 功能添加到现有项目中、而不是重新从 OAD 示例中启动。

我已经包含 OAD 文件和 OAD 链接器脚本、并向 SysConfig 添加了一个外部 NVS、对其进行编译、但显示一个警告:

我认为这是因为 SysConfig 生成了应禁用的配置段、因为这是 BIM 映像的一部分。 我无法在 SysConfig 中禁用配置部分、就像在 OAD 示例工程中将其禁用一样。  

您能告诉我如何获取传感器 SysConfig 以按 OAD 示例中的方式禁用配置部分吗?

编辑:  如果我在文本编辑器中将此文件添加到 SysConfig 文件、则会在没有警告的情况下进行编译。

//无法从 OAD 项目配置 CCFG。 BIM 控制闪存的这个部分
CCFG.enableCodeGeneration = false;

是否有人以这种方式成功地将 OAD 添加到项目中?  

谢谢!

Andy