This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:在 Linux 上使用 SmartRF

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1470177/smartrftm-studio-smartrf-on-wine-on-linux

部件号:SMARTRFTM-STUDIO

工具与软件:

您好!

我成功地在我的 Ubuntu 计算机上安装了葡萄酒。 我还安装了 SmartRF Studio 7。

当我从安装套件中运行设置时、一旦我在 Winoes 安装程序中单击"完成"按钮、它就会正确激活。

但是、我无法从 Linux bash 提示符运行应用程序。 权变措施为:

运行 wineconsole

在 wineconsole CD 中、将其安装到软件的位置

在"DOS"提示符下、只需运行 startup_window.exe 即可。

这将启动 RF Studio、除了未找到评估板(XDS110)之外、所有组件看起来都正常工作。

因此、只能"模拟"硬件 并获取命令参数、这很有用。

XDS110在 Linux (ttyACM0和 ttyACM1)上显示为两个"TTY 串行端口"。 CCS 软件包使用这些代码来运行电路板。

不幸的是、这些在运行葡萄酒时无法识别、即使它们已在.Wine/DosDevices 中正确映射、因此缺少"匀场"。

对于如何使其工作的任何想法,否则我们需要购买新的 Windows 计算机,只是为了这个单个应用程序,这确实是有用的测试和调查。

所以,部分成功!!

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经联系了制作 SmartRF Studio 的工具团队、很遗憾、我们没有解决这个问题的方案。

    BR

    Siri