This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:长距离通信/窄带通信问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1469363/cc1200-long-distance-communication-narrow-band-communication-issues

器件型号:CC1200

工具与软件:

##背景

你好,我是华盛顿大学的学生,也是高级火箭推进学会的一员。 作为航空电子系统的一部分、今年我负责设计一款能够在70cm 频段上工作~10英里的 Sub-Ghz 无线电收发器。 根据我的研究、窄带传输似乎是专门用于以下设置(434Mhz、1.2ksps、10.965kHz、2-FSK、4kHz 偏差)的方法。 但是、在我的定制电路板上使用这些设置时、我在接收数据包时遇到了问题。

注意:我将对与我所描述的设置相关的设计/测试进行布局、但也非常感谢任何其他解决方案/见解

##设置

我根据 CC1200 434Mhz 应用指南设计了定制 PCB、电路板正常工作、并且我已经让它在¾低于理想条件的 SmartRF ETSI 标准(434Mhz)设置上正常工作。

PCB 设计 GitHub 位于以下链接中、如果需要、我还可以提供直接文档
(PCB 文件)[ https://github.com/explosion33/ArmLabRadio_PCB/tree/b1e0ba86e14be3cd9e86e470bd17f1e3aadf8145]

它使用指南中列出的 CC1200和支持组件、以及 STM32和 USBC 端口进行连接

##问题

目标是使用12.5kHz 通道间隔(434Mhz、1.2ksps、10.965kHz、2-FSK、 4kHz 偏差)、以实现10英里范围、仅在需要时使用八木天线和 FEM。 但是、我们看到 RX FIFO 中正在填充字节、但无法从这些字节解析任何数据包。 进一步调查显示、传输波形可疑缺乏准确性、且整体带宽大于指定的12.5kHz。

这些信号是使用两个无线电和我笔记本电脑上的 SDR 进行测量的、以查看它们传输的波形。
我可以想到的三个可能的问题如下:

  1. 使用不推荐的晶体可能会传播晶体错误、从而导致错误的 BW
  2. PCB 上的布线/滤波/阻抗匹配不良
  3. CC1200寄存器设置无效

对不起,如果这是一个全面的地方,我可以根据需要提供更多的信息。
任何帮助都将受到赞赏。
谢谢!
Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请您可以使用提交您的设计审核  Sub-1GHz 设计审查提交内容:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS ? 这有助于我们跟踪设计审查。

    清晰的标识

    我将其用于在不太理想的条件下约¾英里距离的 SmartRF ETSI 标准(434Mhz)设置。

    • 您指定的设置 (434Mhz、1.2ksps、10.965kHz、2-FSK、4kHz 偏差)是 SmartRF Studio 中的标准 PHY 之一、且您尚未更改任何设置、正确吗?
    • 请您能否逐步浏览以下应用手册并提供有关测量设置和步骤的详细信息?  SWRA603  (调试通信范围): https://www.ti.com/lit/swra603 -建议使用频谱分析仪进行初始传导测试。
    • 您可以使用该工具估算距离:  射频范围评估器:  https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    此致、

    Zack