This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200

Guru**** 2583625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1471515/cc1200

器件型号:CC1200

工具与软件:

您好、

我目前正在调试 CC1200上的4GFSK 调制、并测试与其他制造商提供的芯片组的互操作性。 我遇到了一些问题、希望寻求您的建议。

1.提供一些背景信息:

前导码为 F5
同步字是22 37 49 F2 5B 1B
符号速率为4800 (比特率9600)
频率偏差(FDEV)为2400
同步字和前导码都与数据一起放置在 TX FIFO 中、并使用4GFSK 进行传输、而不是通过硬件设置进行配置。

当 CC1200配置为发送器时、我已成功建立通信、并且波形与其他制造商的芯片组的波形匹配。 接待处按预期工作。

然而、当 CC1200配置为接收器时、我无法建立通信、并且根本不会触发同步字中断。

我的问题是:CC1200对用于发送和接收的前导码和同步字是否都使用2FSK 调制? 这是否就是接收器未能检测到同步字的原因?

6.此问题是否有任何其他潜在原因? 即使我尝试使用两个 CC1200模块进行相互4FSK 通信、设置仍然不起作用。 不过、2FSK 通信在两个方向上都可以正常运行。

如果您对解决此问题有任何见解或建议、我将不胜感激

1、我似乎对此有一些想法。 如果发送器正在使用4FSK 发送同步字 F5 FS F5、则当 CC1200用作接收器时、同步字应设置为 CC CC CC CC CC CC。

2、但是、如果发送器正在使用4FSK 发送同步字22 37 49 F2 5B 1B、那么当 CC1200用作接收器时、应如何配置同步字?

3、符号映射如下:

11→+开发
10→+1/3DEV
00→-1/3DEV
01→-dev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CC1200作为发送器时、请分享您要传输的设置和确切数据包。 这样我们就可以查看是否也可以接收该精确的数据包。

    您写入前导码是 F5、但您只发送1个字节的前导码吗?

    BR

    Siri