This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:TI-15.4收集器堆栈从协处理器获取 ApiMac_STATUS_BadState

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1472126/launchxl-cc1312r1-ti-15-4-collector-stack-getting-apimac_status_badstate-from-the-coprocessor

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

您好!

  一个 Linux 收集器 主机应用程序可与  LAUNCHXL-CC1312R1器件上运行的 MAC 协处理器进行通信。

我们使用的 Linux 收集器堆栈版本为:[4.10.00.06]

在 Linux 收集器和协处理器之间进行通信时、有时会出现不良状态的迹象。
收集器 API_MAC_Tx Rx_Status ()函数 的返回状态使用基于 MT 的接口 函数 MT_MSG_txrx ()。
代码中的注释仅显示:/*有些地方出错了... */. 我知道与 协处理器之间的传输并非完全成功、但是否有办法找出此类失败的确切原因?
感谢您的帮助。
Siham。