This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何在下载文件*。out 中的区域基地址@ NVS 上写入数据、以及如何在出厂阶段更改这些数据。

Guru**** 2582125 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1471584/lp-cc1352p7-how-can-i-write-data-on-region-base-address-nvs-in-download-file-out-and-how-can-i-change-them-at-the-factory-stage

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我运行 nvsinternal 示例程序、它会正常运行。

我想 在板上使用不同的序列号。

但当我下载 可执行文件(*。out)时、写入的数据将被零初始化。

如何在 输出文件中的"区域基地址"@"NVS"上写入数据?

我想更改 NVS 存储器中的数据、但无法使用 Uniflash 更改存储器。

如何在工厂阶段更改它们?

非常感谢。

此致、

JM Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    对不起,我有错误的问题"但当我下载一个可执行文件(*.out)时,写入的数据被初始化为零。
    如何在 OUT 文件中的区基地址@ NVS 上写入数据?"

    效果很好。

    请告诉我第二个问题的侧重点。

    谢谢你。

    此致、

    JM Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jm Kim、您好!

    请帮我澄清一下。

    我是否正确理解您想要了解的内容:在出厂阶段刷写器件时、如何将数据写入 NVS 存储器?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    感谢您的答复。

    绝对正确。

    我想将预定义数据与应用程序下载分开写入定义的 NVS 存储器区域(当前闪存地址0x10000、大小64字节)。

    如果您能告诉我如何操作、我将不胜感激。

    最好的爬坡、

    JM Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JaeMyoung:

    我们在这里提供了一个有关如何在生产时将数据写入 NVS 的示例、请在此处使用 UNIFLASH: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/ti_sidewalk/html/quickstart-guide/sidewalk-quick-start.html#flashing-the-edge-device 执行此操作

    此过程展示了如何将器件数据(证书等)写入指定地址(此处为0xAE000)处的器件。

    在您的情况下、可能会如下所示:



    此致、

    Arthur