This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:如何满足非跳频系统的 FCC 15.247要求?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1470433/cc1311r3-how-to-meet-fcc-15-247-for-non-frequency-hopping-system

器件型号:CC1311R3

工具与软件:

尊敬的团队:

基于我对射频的有限了解、您能不能帮助我了解如何满足 使用 TI 15.4 Stack 的非跳频系统的 FCC 15.247要求?

  1. 如何选择 PHY?
  2. TX 功率?  
  3. 5)数据速率?

网络参数:

  1. 星型网络。
  2. 8-16个节点
  3. 范围:小于50米。
  4. 数据包长度:少于100字节每秒

器件:CC1311R3。

谢谢。

BR

Connor。