This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:DC/DC 至全局 LDO 动态开关

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1473130/cc2674p10-dc-dc-to-global-ldo-dynamic-switch

器件型号:CC2674P10

工具与软件:

您好!  

根据在线文档-使用内部直流/直流转换器时、当 VDDS > 2.0V 时、VDDR 应为1.68V 至1.95V。 如果 VDDS < 2.0V;则会 自动切换 从 DCDC 转换器模式到全局 LDO 模式。

一个问题:在使用内部直流/直流稳压器时、如果电感器 Lddc 有问题(假设 DCDC_SW 悬空)、VDDS 应保持> 2V、但 VDDR 应降至0。 您是否确认有一种在全局 LDO 模式下动态切换以在 VDDR 上保持1.64V 的安全模式?

此致、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Geoffrey:

    在这种情况下、当电压降至1.1 - 1.5V 时、上电复位电路将起作用并复位器件。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、  

    如果 VDDR 降至1.1V - 1.5V、则上电复位、正确吗?

    另外、如果我们在 SW 中采用 LDO 或直流/直流模式、是否有读取方法? 可能会有所帮助、因为这可以由固件动态切换

    谢谢!

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.从技术角度而言、当 VDDS  降至1.1V 至1.5V 时、将执行上电复位。 如果 VDDR 降至0、则 VDDS 必须已经为0V。

    2.遗憾的是,没有办法在不更改驱动程序的情况下动态更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、  

    我不确定是否理解您的反馈。  

    您是否确认您移除电感器、VDDR 降至0、VDDS 降至0、从而生成上电复位、或者如果您移除电感器、MCU 会自动切换到 LDO 模式、从而使 VDDR 保持为1.64和 VVDS 不变? (我相信更多的第二个假设)  

    我也找到了   

    PowerCtrlSourceGet ()  

     似乎读取系统当前状态的 API (LDO 或直流/直流供电)。  

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/8.30.01.01/exports/docs/driverlib/cc13x4_cc26x4/driverlib/group__pwrctrl__api.html#gaee1670d650440c13f706a2b6496591b1 

    谢谢!

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    第二种情况是正确的。 如果移除电感器、MCU 会自动切换到 LDO 模式、从而使 VDDR 保持为1.64、VDDS 保持不变。

    按钮