This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:ROM 引导加载程序(SBL)在发送 cmdSendData 后不发送 ACK

Guru**** 2584365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1473240/lp-em-cc1354p10-rom-bootloader-sbl-does-not-send-ack-after-cmdsenddata-is-sent

器件型号:LP-EM-CC1354P10

工具与软件:

您好!

我正在尝试通过 UART 连接将 CC1354的闪存写入 ROM 中的串行引导加载程序库。

我正在使用 https://www.ti.com/lit/zip/swra466 应用程序。

一切都运行正常、直到发送 cmdSendData 数据包、然后应用程序在等待来自 cc1354的 ACK/NACK 时超时。

我还根据 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口(修订版 E)编写了自己的 python 脚本、但问题是相同的。

在能够写入闪存(例如 ccfg 寄存器)之前、我是否必须启用任何内容?

提前感谢、  

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们是否确定器件已复位串行引导加载程序模式? 您是否也刷写了启用了串行引导加载程序的固件? 如果未设置引导加载程序后门引脚、您还可以对器件进行批量擦除、在这种情况下、它将引导至 SBL 模式。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我从未成功刷新固件、但我希望默认情况下启用引导加载程序。

    我已检查 ccfg 引导加载程序配置寄存器以确认该预期。

    我还通过 SBL 对器件进行整体擦除、并将后门引脚接地。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    您是否也在使用 XDS110 UART 连接或其他连接?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我直接连接到 DIO12和 DIO13 (J1的3和4)。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    但与 PC 的连接怎么样、是通过 XDS-110还是 FTDI 线缆来完成呢? 我今天讨论的是 USB -> UART 桥接器。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我使用 Silicon Labs CP210x USB 转 UART 桥接器。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我无法访问该器件、但我使用另一个 USB UART 桥接器(非 XDS110、非 TI)进行了测试、并且它在 CC2652上通过以下连接正常工作:

    • TX
    • 接收
    • GND

    段。

    我可以在星期一使用 CC1354和相同的器件进行测试。

    此致、

    Arthur