This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:RTC 抖动问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1471275/launchxl-cc1310-rtc-jitter-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

您好!

正如我之前在论坛上发表的文章 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246179/launchxl-cc1310-xosc_lf-accuracy-and-jitter?tisearch=e2e-sitesearch 中所描述的那样、我们将重新讨论 RTC 时钟抖动

我们在产品上看到的 RTC 时钟抖动也存在于 LaunchXL EVK 上、这表明 CC1310上的 RTC 存在缺陷。 我们非常感谢 TI 代表承认此问题或建议解决方案/工作方法。

该测试使用 rfEasyLinkRx_CC1310_LAUNCHXL_nortos_gcc 示例工程。  为了测量 RTC、使用以下命令将时钟信号定向到 GPIO 引脚:

  IOCPinTypeGpioOutput (IOID_5);

  IOCPortConfigureSet (IOID_5、IOC_PORT_AON_CLK32K、IOC_STD_OUTPUT);

  AONIOC32kHzOutputEnable();

这是显示抖动的示波器轨迹。 我们在上升沿触发、并显示以下具有无限持续模式的下降沿。 100ns 抖动表明存在0.325%的误差或3200ppm。

我们的软件工程师提供了更多详细信息:

软件版本:

  • simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07
  • TI-CGT-ARM_18.12.5.LTS
  • xdctools_3_51_03_28_core
  • GCC-ARM-NONE-eabi_7_2_1

我必须安装单独的 css_BASE、以便能够将 launchpad xds110调试器更新到最新版本(10.0.0.35)。 具有 Code Composer Studio 的内置版本无法正常工作。

 

硬件版本:

  • LAUNCHXL-CC1310修订版 A

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    时钟的边沿到边沿变化(抖动)可以高于晶体的 ppm 精度、但是如果您使用频率计数器来测量信号、则应该会看到它处于晶体的 ppm 精度范围之内。

    您能解释一下如何在应用中使用 RTC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    使用频率计数器、我们发现晶体是稳定的、跨多个电路板的误差小于1Hz。 我们现在认为该问题与设备联系基站时的时间同步有关-软件团队正在研究它。

    感谢您的帮助!

    Andy