This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1475100/cc1200-cc1200

器件型号:CC1200
Thread 中讨论的其他器件: CC1310

工具与软件:

您好、

您能否 在351MHz?上为 CC1200提供参考设计电路

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1200不支持351 MHz 运行。

    您的目标应用和法规是什么?

    您是否可以使用 CC1310?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要使用 CC1200的4GFSK 调制、在351MHz 下运行。 遗憾的是、CC1200不支持351MHz 运行。