This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Wi-SUN 路由器和广播消息

Guru**** 2581405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1471857/lp-cc1352p7-wi-sun-router-and-broadcast-messages

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

工具与软件:

你(们)好

我有一个使用 CC1352P7硬件的 Wi-SUN 系统。

边界路由器定期发送广播消息。 路由器发送响应没有理由也没有意义。 但如果不发送为请求分配的存储器、则保留。

释放动态存储器的正确方法是什么?

Regars、

Esko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esko:

    您能否指定要释放的内存?
    是否要禁用边界路由器的广播消息或更改节点的行为?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我想更改节点的行为。

    对于所有单独寻址的消息,应用程序 用函数  CoAP_service_respons_send()进行响应,这也释放了接收消息的内存(似乎使用函数 SN_CoAP_parser_release_allocated_coAP_msg_mem())。

    但对于广播消息、我不想发送任何响应、只是为了释放内存。 当然、我可以创建该函数 、但我要问的是、是否已经有方法可以进行发布。

    此致、

    Esko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esko:

    很抱歉耽误你的时间。
    消息的内存分配由应用程序的 Mac 层处理。
    您无需手动释放它。

    此致、
    等等