This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:Linux 收集器应用程序不工作

Guru**** 2584915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1474602/lp-em-cc1312psip-linux-collector-app-not-working

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:CC1312PSIP

工具与软件:

您好!

我将尝试运行 Linux 收集器示例以评估 TI15.4 OAD 功能、以期为在 CC1312PSIP 上运行的 OAD 服务器编写一个嵌入式解决方案。  

我有一台 Windows 11计算机、并且已经使用 VirtualBox 设置了一个 Ubuntu VM。 我将 make 文件更改为运行 headless、但我无法找到如何使用这些命令:

  • Sxx :‘s 设备(例如‘s 1"或 x 1234’)
  • o :打开/关闭要加入的设备的网络
  • T :向选定设备发送 LED 切换请求
  • V. :向所选设备发送版本请求
  • u :向所选设备发送更新请求
  • FXX :读取固件二进制文件。 ‘‘使用"gu"命令(例如、f sensor_oad_cc1310lp.bin)将该文件发送到所选器件

我不知道我在做什么错、但我不能超越这些问题。

这是我尝试运行无头时得到的窗口:

这是正确的吗?如果是、如何使用上述命令?

这是我在 GUI 模式下运行收集器时的情况:

这是我从预编译的网站运行演示的时候:

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    运行默认收集器应用程序时、可以打开 UART 连接、如下所示: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AchrNsM7a4pBwreGXXho7Q__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 

    然后、您可以使用箭头键浏览菜单。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前已经设置了收集器和传感器、在 Windows 中使用终端配置网络没有问题。 我对网络非常有经验、并已使用多年。 我要做的是评估 TI15.4网络的 OAD、为此、我需要使用 Ubuntu 作为示例需要的工具。 但是,我使用 Linux 已经有几年了,在 Windows 11环境中的 VirtualBox 虚拟机中使用 Linux 时遇到了一些问题。 我已经连接到协处理器、但温度似乎很高。

    我需要将 OAD 服务器功能从 Ubuntu 应用中嵌入到 CC1312PSIP。 考虑到正确运行 Linux 应用程序有多难、您是否认为这是一种在不运行 Linux 应用程序的情况下移植功能的合理方法? TI15.4示例和 rf_prop 示例之间是否有太大差异?

    谢谢!

    Andy

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新、经过花一些时间查看 Linux 代码后、可以很容易地将此功能迁移到嵌入式解决方案中。 TI 没有完成此步骤的原因令人困惑、因为我已看到多篇帖子讨论了此步骤。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很遗憾、Linux 网关 SDK 并非最新更新版本。  

    我认为您可以通过在嵌入式解决方案中实施 Linux 代码功能来实现稳定的解决方案。 我看不到任何与此相关的问题。

    对于 propRF 解决方案、您将失去 TI15.4 Stack 的所有网络管理和更新功能、因此我认为这不是一种更简单的方法。
    请告诉我、如果我们能帮助您在这条路上获得更多的指导、

    此致、
    等等